This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:Vivado 2024.1 TI-JESD204-IP 的合成会因 exception_access_violation 而崩溃

Guru**** 2015290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449516/ti-jesd204-ip-vivado-2024-1-synthesis-of-ti-jesd204-ip-crashes-with-exception_access_violation

器件型号:TI-JESD204-IP

工具与软件:

您好!  

当尝试在 Vivado 2024.1中同步 IP 内核时、出现以下错误

异常程序终止(exception_access_violation)
有关详细信息、请查看"...synth_1/hs_err_pid43636.log"

很遗憾、错误日志未提供任何其他信息。

#
#发生意外错误(exception_access_violation)
#
堆栈:
没有可用的堆栈跟踪、请使用 hs_err_ 而是.dmp。

问题可能是什么??

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图禁用增量合成根据一个较旧的帖子关于这没有它解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivado 2024.2中存在相同问题

    欢迎提出任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望连接 JMODE6中的 TI DDS39RF0、采用1个通道、2个通道、4个流。

    以下 IP 的通用映射是否违反某些限制、使其在综合中崩溃?

    generic map (
      IP_ID => 0,
      -- IP type and protocol
      IP_TYPE => "TX",
      IP_PROTOCOL => 6466,

      -- Resolutions of the converter
      DAC_RES => 16,

      -- MGT Transceiver related parameters
      GT_TYPE => "GTHP",
      NUM_REFCLK_BUFFERS => 1,
      NUM_QUADS => 1,
      NUM_TX_LANES => 1,
      TX_LN_IDX_WIDTH => 1,
      TX_LN_DATA_WIDTH => 64,
      GT_USERIO_IN_WIDTH => 16,
      GT_USERIO_OUT_WIDTH => 16,

      -- 64b/66b protocol related parameters
      PARAM_TX_S => 1,
      PARAM_TX_E => 1

    )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、 exception_access_violation 似乎仅在我在 VHDL 包装程序中建立 IP 时才会发生。 如果使用 SystemVerilog Wrapper、问题就会消失。

    现在我得到了其他的合成错误、但它们与我所看到的不相关。 现在结束该演示。