This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ADC 输出时钟不正确

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451389/ads5296a-the-adc-output-clock-is-incorrect

器件型号:ADS5296A

工具与软件:

ADCLK0P 和 Lclk 输出为杂波 Δ、、如下所示:

输入时钟 是标准2M 时钟、SPI 读写正确、重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电源是否能够提供足够的 ADC 所需电流? 您是否可以探测电源电压以查看任何异常。

    也可以在触发模式中探测时钟,具有无限持久性,该信号的参考可以是输入时钟。