This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:时钟信号要求

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451405/ads1299-4-clock-signal-requirements

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

尊敬的所有人:

我想将现有的24.576MHz 时钟除以12、以驱动1299的2.048MHz 时钟输入。

我的问题:

该2.048MHz 时钟是否为正方形、即50%的占空比、或者33%的占空比是否足够?

换句话说:我可以使用在计数11之后复位的4位计数器的第3位吗?

此致、

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您发帖。

    对 ADS1299没有严格的占空比要求。 控制 ADC 采样时序的调制器时钟通过将主时钟输入除以系数4来获得。

    话虽如此、我也不认为这一点已经受到考验。 相对于使用器件的内部振荡器、您是否认为以这种方式生成时钟有好处?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    非常感谢您的快速回复!

    实际上、我们希望将芯片同步到由编解码器生成的音频激励、该编解码器从24.576MHz 时钟获取其48kHz 采样率。 最简单的方法是将时钟除以12。

    但是、为了确保安全、我们将多花一个触发器来创建一个方形2.048MHz。

    此致、

    Andre