请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299-4 主题中讨论的其他器件:ADS1299
工具与软件:
尊敬的所有人:
我想将现有的24.576MHz 时钟除以12、以驱动1299的2.048MHz 时钟输入。
我的问题:
该2.048MHz 时钟是否为正方形、即50%的占空比、或者33%的占空比是否足够?
换句话说:我可以使用在计数11之后复位的4位计数器的第3位吗?
此致、
Andre
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.