This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:高度

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451746/tlv62569-height

器件型号:TLV62569

工具与软件:

您好!

我们的设计最大 高度为1.4mm。

我们发现 SOT235封装的最大值为1.45mm、但我们测试了大约~1.1mm 的硬样本。

我是否可以知道为什么此容差很大?(看起来与采用 DDCR 的 SOT23封装相同? 但 DDCR 仅最大1.1mm)

如果我们选择 SOT23 (6)、是否可以直接替换? PG 引脚可以让它悬空、对吧?

我发现  SOT23 (6)高度最大值仅为1.1mm。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加一个问题,因为我们想要与其他零件共同使用,如果我们不能选择建议6.8pF, a.non-pop ; b.22pF ;c. 47pF。

    是否存在 CFF 变化的侧影响?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您使用 E2E。

    SOT23-5是一款 TI 标准封装、在数据表中包含了容差。 您的尺寸为1.1mm、中间介于0.7mm 和1.45mm 之间、 代表标称高度。 如果您的绝对最大限值为1.4mm、您应该使用 SOT23-6封装版本并使 PG 引脚悬空。

    我建议先不要使用 Cff 并检查快速瞬态行为。 如果需要、可以尝试使用22pF 电容器。  

    有关稳定性与瞬态响应优化的详细讨论、请参阅 SLVA289

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!