工具与软件:
您好!
对于滑动片引脚的不同滑动片值、我得到的频率为650kHz 至950kHz、请查看以下设计。

我连接到运算放大器的输入频率是2kHz、但数字电位器生成的噪声频率影响运算放大器的整体输出。 当我不提供2kHz 的输入时、我会 从数字电位器获得650kHz 至950kHz 的输出、而当移除数字电位器时、运算放大器输出中没有噪声。 我们正在寻找不同的 SCLK 频率来操作数字电位器、目前我们使用的是12.5 MHz。
请提供操作数字电位器的其他时钟频率、以及请告诉我们如何解决此问题。
谢谢。此致、
Annapoorneshwari M K.