This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:雨刮器产生噪声

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0501-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450182/tpl0501-100-noise-is-getting-generated-from-wiper

器件型号:TPL0501-100

工具与软件:

您好!

对于滑动片引脚的不同滑动片值、我得到的频率为650kHz 至950kHz、请查看以下设计。

我连接到运算放大器的输入频率是2kHz、但数字电位器生成的噪声频率影响运算放大器的整体输出。 当我不提供2kHz 的输入时、我会 从数字电位器获得650kHz 至950kHz 的输出、而当移除数字电位器时、运算放大器输出中没有噪声。 我们正在寻找不同的 SCLK 频率来操作数字电位器、目前我们使用的是12.5 MHz。

请提供操作数字电位器的其他时钟频率、以及请告诉我们如何解决此问题。

谢谢。此致、

Annapoorneshwari M K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Annapoorneshwari:

    为了说明、您是只在数字电位器由 SPI 命令更新时、还是始终看到该噪声?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones:

    是的、当我的数字电位器值由 SPI 命令更新时会出现噪声、但并非始终如此。

    谢谢。此致、

    Annapoorneshwari M K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Annapoorneshwari:

    因此、更改 SPI 频率可能对问题没有帮助。 在 PCB 布线中、您是否使用了接地平面以及是否将模拟和数字布线保持分离?  

    如果您移除 TPL0501-100后仍像仍然发送 SPI 信号一样继续发送它、那么您是否仍然看到噪声?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    在特定数字电位器值下会产生噪声(当数字电位器值保持为95时、会观察到最大噪声)。  

    我们拆下了数字电位器、进行了试验、就好像安装了数字电位器一样、观察到我们通过 SPI 写入东西时没有噪声、并且我们也通过移除数字电位器的导线安装了类似的电阻(无论数字电位器提供的值是95多少)、观察到没有噪声。 噪声频率会根据数字电位器值而变化、对于95、它为950KHz、对于75、它为650KHz、但当我们通过导线在外部保持相同的电阻时、不会出现噪声。

    我们在电路板中尽可能地保留了数字和模拟迹线、的确、接地平面可用于我们的数字和模拟信号。

    请建议如何消除这种噪声。

    谢谢。此致、

    Annapoorneshwari M K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Annapoorneshwari:

    感谢您提供更多信息。 您先前提到、当 数字电位器值由 SPI 命令更新时、会看到噪声、但并非始终如此。 您是否是说当 SPI 命令设置为代码95时、您看到的是950KHz、然后在 SPI 命令后噪声稳定? 或者、对于某些代码(如95和75)、您会看到噪声、但对于其他代码、则不会看到噪声?  

    此致!

    Katlynne Jones