This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44I30:PD 输入引脚和放大器下的 GND 平面;蚀刻

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451519/afe44i30-gnd-plane-under-pd-input-pins-etch

器件型号:AFE44I30

工具与软件:

允许 PD 输入(引脚和蚀刻)在底层进行接地规划的推荐方法是什么?

在我们的 应用中、布局空间非常紧凑(约4.4mm x 3mm)、比器件本身稍大! 说了句话、
很难将 TX 线路远离 PD 输入引脚进行蚀刻。 实际上、存在并行运行
PD 蚀刻和 TX 蚀刻只是彼此远离的薄电介质(在柔性电路中)。

一种想法是在柔性组件中添加另一个铜层、并使该层 GND、使 TX 和 RX 蚀刻
由该 GND 平面隔开。

在与我们的合作伙伴进行讨论时、我们的建议并非如此。 噪声耦合的历史很明显
将接地平面集成到 PD 输入中。

我在评估板上的 PD 蚀刻下确实看到了接地、但同样的蚀刻会将一层压入接地平面!

您能提供建议吗? 不推荐在堆叠中添加另一层、但需要尽可能消除噪声  
我们将沿着这个方向探索 PD 输入。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您发帖。

    当 RX 和 TX 路径需要彼此靠近运行或交叉路径时、最好在它们之间包含一两个分离层。  如果外形规格允许您使布线彼此远离、但我理解您的约束、那么您有时可能会使用2层 PCB。  

    在 EVM 布局中、您会注意到一些重要技巧:

    1. PD 输入布线为差分对、以确保噪声耦合到 P 和 N 输入。
    2. TX 信号路由到 PD 布线的右侧。 (注意:第二个连接器的其他 PD 输入从右侧直接路由到 TX1-4线迹下方的 AFE 中。 通常不同时使用这两个连接器、但如果使用了它们、则在它们之间同时存在一个实心 GND 平面和一个电源平面、以减少耦合)。

           

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的快速响应。

    1.差动布线的优点是、我们将尽力实现。

    2.下面是我们最新路由的 pic:



    您可以看到从底部(即光学元件所在的位置)出现蓝色差分对。 就在这时,我才发觉她有点神经质  
    右侧的过孔是其中一条 TX 线(同样、所有光学元件均位于下方!)。 位于中的相邻层上
    一个小型柔性电路板(3层堆叠)。

    3.添加第4层以在这些层之间放置一个 GND 平面会有好处吗? 弯曲是很痛苦的
    制造过程中制造、但如有必要...或者更好的做法是尝试将差分对布线远离 TX 线路?

    4.我们得到的反馈是"不要在 PD 线下面放置接地平面,你会从它们耦合噪声
    接地平面"、这与我所知的大部分情况相反、因为接地平面通常提供了一个非常好的屏蔽。

    1.有一点是我们要对 PD 结果进行采样、不是在脉冲边沿采样、而是在信号稳定时采样
    而不是开关。


    真的对#3很感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能会有所帮助- 3层堆叠、请注意:任何位置都没有 GND 平面。

       顶部                中间            底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对以上内容和布局有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您分享三个单独的板层图。 现在布局更加清晰。  

    是否可以将 GND 过孔向右移动并使两条 PD 线路远离 TX 线路?

    您是否有权访问 MySecure 资源页面下的 EVM 布局文件?  在这里、您可以 查看我们的完整 EVM 设计文件。 我们确实使用接地灌流来填充顶部、底部和第三层。 第二层完全专用于 GND。

    如果您需要申请访问权限、请使用以下链接: https://www.ti.com/drr/opn/AFE44I3X-DESIGN

    此致、

    Ryan