工具与软件:
您好!
我使用以下配置和设置。 所有读数在80°C 到125°C 之间开始出现显著漂移。这是为什么呢?

INPMUX_ADDR_MASK、0x23);
PGA_ADDR_MASK、0x40);
DATARATE_ADDR_MASK、0x02);
REF_ADDR_MASK、0x02);
IDACMAG_ADDR_MASK、0x04);
IDACMUX_ADDR_MASK、0xF0);
SYS_ADDR_MASK、0x11
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用以下配置和设置。 所有读数在80°C 到125°C 之间开始出现显著漂移。这是为什么呢?

INPMUX_ADDR_MASK、0x23);
PGA_ADDR_MASK、0x40);
DATARATE_ADDR_MASK、0x02);
REF_ADDR_MASK、0x02);
IDACMAG_ADDR_MASK、0x04);
IDACMUX_ADDR_MASK、0xF0);
SYS_ADDR_MASK、0x11
尊敬的 Bryan:
感谢您的答复。
在将 ADS124S08实施到应用中之前、我使用 ADS124S08 EVM 板执行了几次测试。
进行了一些更改。
R68 5000K
R70 1500K
PT1000

使用 EVM 转换后的温度读数

最大漂移0.23欧姆。
我的板中使用 ADS124S08时所示的 PT1000相同

最大漂移5.3欧姆
感谢你的帮助。
Sebastian
尊敬的 Sebastian Higuita:
这肯定看起来是与温度相关的增益误差、即漂移、因为对于您表中显示的所有组合、从23°C 到125°C 的误差大约为0.2%
您是否尝试过测量基准电阻的电阻、以了解它在升高温度时发生了多大的变化?
您是否已尝试校准传感器或系统(或两者)以查看错误是否发生变化?
您的电路板和 EVM 之间是否存在其他可能导致漂移误差的差异?
-Bryan