This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:80°C 以上温度的漂移

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453032/ads124s08-drift-on-temperatures-above-80c

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

您好!

我使用以下配置和设置。 所有读数在80°C 到125°C 之间开始出现显著漂移。这是为什么呢?

INPMUX_ADDR_MASK、0x23);  

PGA_ADDR_MASK、0x40);  

DATARATE_ADDR_MASK、0x02);  

REF_ADDR_MASK、0x02);  

IDACMAG_ADDR_MASK、0x04);

IDACMUX_ADDR_MASK、0xF0);

SYS_ADDR_MASK、0x11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian Higuita:

    这听起来像是温度漂移、但不一定是线性的。

    您能否提供有关读数漂移的更多详细信息?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。

    在将 ADS124S08实施到应用中之前、我使用 ADS124S08 EVM 板执行了几次测试。

    进行了一些更改。

    R68 5000K

    R70 1500K

    PT1000

    使用 EVM 转换后的温度读数

    最大漂移0.23欧姆。

    我的板中使用 ADS124S08时所示的 PT1000相同

    最大漂移5.3欧姆

    感谢你的帮助。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian Higuita:

    这肯定看起来是与温度相关的增益误差、即漂移、因为对于您表中显示的所有组合、从23°C 到125°C 的误差大约为0.2%

    您是否尝试过测量基准电阻的电阻、以了解它在升高温度时发生了多大的变化?

    您是否已尝试校准传感器或系统(或两者)以查看错误是否发生变化?

    您的电路板和 EVM 之间是否存在其他可能导致漂移误差的差异?

    -Bryan