This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:基于125°C 和105°C 的功耗

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451810/ads1014-q1-power-consumption-based-on-125c-and-105c

器件型号:ADS1014-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我的客户询问高温125°C 下的功耗。 您是否有该功耗的测试数据。 如果您没有此参数、您是否有过高温环境下 ADS1014-Q1的功耗会有多高的经验? 下表仅显示了典型值。 电阻值、并且我们想知道最大值@ 125°C。 如果没有125°C 数据、则也可接受105°C 数据。 谢谢你。  

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    我会询问是否有任何可用的相关信息、我们会给您回复。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    请确认客户使用的 FSR = 4.096V、还仔细检查 FSR 值是否会导致功耗不同。 客户需要在本周之前知道答案、请尽快为这一问题提供帮助。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    我们只有在数据表中所述的测试条件下才能获得数据。

    请注意、 最大和最小规格适用于 TA =–40°C 至+125°C、因此在 +125°C 下、电流消耗不会超过数据表中规定的最大值。

    不同的 FSR 设置不会影响功耗、您可能会预期在其他 FSR 设置中获得与数据表中规定的 FSR = 2.048V 相同的值。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电流消耗(包括高达125°C 的温度范围)为300uA。  

    您可以将该值乘以 VDD 电压值、得到器件的最大功率耗散。 在5V 时、功耗为1.5mW。 这是器件在所有温度下的最大功耗。 实际值通常低于此值。