This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
专家、您好!
我的客户询问高温125°C 下的功耗。 您是否有该功耗的测试数据。 如果您没有此参数、您是否有过高温环境下 ADS1014-Q1的功耗会有多高的经验? 下表仅显示了典型值。 电阻值、并且我们想知道最大值@ 125°C。 如果没有125°C 数据、则也可接受105°C 数据。 谢谢你。
此致、
Ann Lien
最大电流消耗(包括高达125°C 的温度范围)为300uA。
您可以将该值乘以 VDD 电压值、得到器件的最大功率耗散。 在5V 时、功耗为1.5mW。 这是器件在所有温度下的最大功耗。 实际值通常低于此值。