This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:缓冲器配置

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453785/ads124s08-buffer-configuration

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

大家好、团队成员:

一个有关基准缓冲器、 建议在 AVDD 上使用 REFP 时禁用缓冲器的说明问题。我想弄清楚我们为什么建议采用这种连接方式、因为没有缓冲、基准输入阻抗近似为250 kΩ、这比其他 ADC 小得多、并且功耗和稳定性方面存在风险、感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue Zhang:

    您能否通过在主题跟踪工具包的"备注"部分输入客户信息来帮助我们跟踪此机会?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    停止更新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue Zhang:

    这是在美国的假期、请允许延迟回复。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue Zhang:

    我们建议在任何 REFx 引脚上的绝对电压接近电源(AVSS 或 AVDD)时禁用基准缓冲器、因为缓冲器本身难以驱动至这些电压。 您可以在建议的运行条件(复制如下)中看到这种情况、其中 REFP 缓冲器最大电压为 AVDD、REFN 缓冲器最小电压为 AVSS。 如果在 REFP 或 REFN 上施加的电压甚至有一点点变化(大于 AVDD 或小于 AVSS)、缓冲器输出将变得非线性并且转换结果将不准确

    如果您需要将 等于 AVDD 且非缓冲基准阻抗不足的电压驱动到 REFP 引脚中、请考虑使用外部缓冲器。

    -Bryan