工具与软件:
大家好、团队成员:
一个有关基准缓冲器、 建议在 AVDD 上使用 REFP 时禁用缓冲器的说明问题。我想弄清楚我们为什么建议采用这种连接方式、因为没有缓冲、基准输入阻抗近似为250 kΩ、这比其他 ADC 小得多、并且功耗和稳定性方面存在风险、感谢您的帮助!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
一个有关基准缓冲器、 建议在 AVDD 上使用 REFP 时禁用缓冲器的说明问题。我想弄清楚我们为什么建议采用这种连接方式、因为没有缓冲、基准输入阻抗近似为250 kΩ、这比其他 ADC 小得多、并且功耗和稳定性方面存在风险、感谢您的帮助!

尊敬的 Shengyue Zhang:
我们建议在任何 REFx 引脚上的绝对电压接近电源(AVSS 或 AVDD)时禁用基准缓冲器、因为缓冲器本身难以驱动至这些电压。 您可以在建议的运行条件(复制如下)中看到这种情况、其中 REFP 缓冲器最大电压为 AVDD、REFN 缓冲器最小电压为 AVSS。 如果在 REFP 或 REFN 上施加的电压甚至有一点点变化(大于 AVDD 或小于 AVSS)、缓冲器输出将变得非线性并且转换结果将不准确
如果您需要将 等于 AVDD 且非缓冲基准阻抗不足的电压驱动到 REFP 引脚中、请考虑使用外部缓冲器。

-Bryan