This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:校准问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455267/adc12dj5200rf-calibration-question

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户提出了一个校准问题、请帮助确认。 谢谢。

  • 数据表中提到、前台或后台的偏移校准不允许输入信号、这会导致校准失败(如下面的红色部分所示)。
  • ADC12DJ5200RF 是否必须在每次切换 ADC 采样模式时执行自校准? 我们是否可以通过寄存器保存校准值、例如、我们校准了一次10G/5G 偏移并将结果保存到寄存器中、下次切换到相应的采样模式时、直接使用寄存器值;这样我们在执行自校准时就不必关闭输入信号。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    请尽快帮助确认此问题。 这对客户至关重要。 非常感谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rkyer:

    只要直流附近没有下降、在校准期间仍然可以施加输入信号。但是、为了获得最佳结果、建议不对输入施加信号。

    可以存储和加载校准数据、是的。  有关存储校准数据的详细信息、请参阅寄存器0x70和0x71。 校准将仅适用于那些特定的环境条件、采样率、电压、温度等 不能保证校准值在多个器件上表现良好、因此每个器件在每个系统计划的运行条件下都需要自己的唯一 CAL_DATA。

    谢谢、Chase