工具与软件:
尊敬的用户:
当前问题:
1.板上有2个 AD 转换芯片、其中一个有4个 GPIO0~GPIO3挂起空、能够正常读取数据、但是 SDO out 有一个小的感应波形
2:从示波器上看到 GPIO0端口上;但是、GPIO0~GPIO3在另一个片段中被暂停在空气中、并且无法正常读取数据。 只有 GPIO0和 SDO OUT2短路才能连接 GPIO0。 2.重点问题:A.四个 GPIO 是否有输入要求? b.是否已在当前软件配置中将 GPIO 端口配置为输入端口? 输入端口的定义或要求是什么?



将 ADS7953-Q1配置为自动2模式:

模式为0X3C40。 根据我的理解、配置完成后应该把4个 GPIO 端口设置为输入、但是我不知道输入高电平或低电平意味着什么、它现在有点类似于被挂起的输入。 当软件初始化时、0x3C40将被配置、并且值的循环集合开始。