主题中讨论的其他器件:TX7332
工具与软件:
我不确定我是否理解 AFE_PDN_FAST 规格
1) AFE_PDN_FAST 需要8us 时间来唤醒
2)但仅在之前最后一次唤醒的时间小于500us 时、否则需要4ms 的时间才能上电。
建议使用哪种方法来保持器件处于部分断电状态(而不是完全断电)?
如果在18us 内每500us 发送一次(-ve)脉冲? 或者是否需要更长的脉冲(以及需要多长时间)?
我们的当前工作顺序如下、但自动直流偏移指示电容器在18us (8+8+2us)后仍然在充电。
1)-ve 脉冲 AFE_PDN_FAST (唤醒)
2) 2)等待8us 等待唤醒
3) TX_Trig (用于同步 AFE)
4) 4)给 TX 上电(使用 TX7332)
5) 5)等待另一个8us (让 TX7332唤醒)
6) 6)脉动 TX7332
7) 7)等待2us 、让 TX7332产生脉冲、并激活 TR 开关
8) 8)关闭 TX7332的电源。
8) 8)开始在 AFE 上采集数据
9)结束捕获
10)发送 AFE_PDN_FAST (+ve)以使 AFE 重新断电。
处理数据并发送到映像... 然后重复。
我们的处理时间小于200us、因此满足500us 要求、但是自动直流失调电压尚未稳定(在16us 内、AFE_PDN_FAST=0之间开始采集)。
请提供建议。