This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE_PDN_FAST

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448771/afe5832lp-afe_pdn_fast

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:TX7332

工具与软件:

我不确定我是否理解 AFE_PDN_FAST 规格

1) AFE_PDN_FAST 需要8us 时间来唤醒
2)但仅在之前最后一次唤醒的时间小于500us 时、否则需要4ms 的时间才能上电。

建议使用哪种方法来保持器件处于部分断电状态(而不是完全断电)?
如果在18us 内每500us 发送一次(-ve)脉冲?  或者是否需要更长的脉冲(以及需要多长时间)?

我们的当前工作顺序如下、但自动直流偏移指示电容器在18us (8+8+2us)后仍然在充电。
1)-ve 脉冲  AFE_PDN_FAST (唤醒)
2) 2)等待8us 等待唤醒
3) TX_Trig (用于同步 AFE)
4) 4)给 TX 上电(使用 TX7332)  
5) 5)等待另一个8us (让 TX7332唤醒)
6) 6)脉动 TX7332
7) 7)等待2us 、让 TX7332产生脉冲、并激活 TR 开关
8) 8)关闭 TX7332的电源。
8) 8)开始在 AFE 上采集数据
9)结束捕获
10)发送  AFE_PDN_FAST (+ve)以使 AFE 重新断电。

处理数据并发送到映像... 然后重复。
我们的处理时间小于200us、因此满足500us 要求、但是自动直流失调电压尚未稳定(在16us 内、AFE_PDN_FAST=0之间开始采集)。
请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明一下在将器件唤醒之前将器件保持在快速断电模式多长时间吗? 具体规格是、如果器件保持断电模式的时间超过500us、那么您需要为器件提供更长的唤醒时间。 如果器件处于断电状态的时间小于500us、则器件可以在8us 内唤醒。

    此致、

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安息日。
    感谢您再次来到我的网站。。
    通常约为200us。  
    器件在8us 内唤醒、但我看到自动直流校正出现伪影。
    那么问题是:在消除直流校正伪影的同时最大限度降低功耗的正确方法是什么。
    规格规定、如果>500us……、我需要4ms 但这似乎超级保守:8us 到4ms 在500us 边界处出现了相当大的跃变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到了什么类型的直流伪影? 如果在200us 时发生直流稳定问题、则增加断电时间不会改变该行为。

    此致、

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到电容器根据随附的图像进行充电(极端情况)。
    有源元件的数量越多、伪影就越明显。
    我不建议延长断电时间(显然、我希望将其最小化以提高性能)。
    我想将功耗降至最低(并尽量减少伪影)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细信息。 但是、因为偏移变化看起来很高。 这不是器件的预期性能。 我预计偏移会在10us 内稳定。 而您的图片中的稳定偏移看起来也很高。 如果您不将器件断电、那么您会在 CHS 上看到什么稳定失调电压?

    此致、

    安息日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安息日

    问题是、8us 后直流失调电压仍未稳定。
    器件会在8us 内唤醒、之后我们可以触发它(TX_Trig)。
    然后、我们必须等待内部采集直流偏移点数。
    我们将其设置为128个点(寄存器4、位12-9=0001:AUTO_OFFSET_REMOVING_ACC_CYCLESS[3:0])、使其尽可能短。
    在25MHz 采样率下(根据波形、50MHz 处的 AFE 时钟)、我们需要128*40ns=5.12us、然后才能触发 TX。
    这不应成为限制因素、因为我们必须等待10us、以便 TX 充电、脉冲和 TR 开关关闭。
    根据我的第一条消息、这个值为18us。
    很明显、直流失调电压需要比8us 导通时间更长的时间来稳定。。 但它似乎没有记录在案。
    因此、我们请求获取有关  AFE_PDN_FAST 规格的更多信息。

    在40MHz 的全速采样率= 80MHz AFE 时钟时)、使用128点、DC 伪影大多消失了、这可能是文档的起草机制... 在5MHz 采样率(10MHz AFE 时钟)等较慢速度下、128点需要128*200ns=25.6us、然后足够时间使直流失调电压大部分也消失...所以问题正是中间速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望进一步了解这一问题、并将通过邮件继续进行讨论。 在此处关闭主题帖。