This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232与 MCU 的通信异常

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456310/ads1232-ads1232-communication-with-the-mcu-is-abnormal

器件型号:ADS1232

工具与软件:

尊敬的  

共有10块电路板、其中6块电路板、MCU 和 ADS1232之间的通信异常、如下所示:
 1、速度模式设置为0 (请参考原理图)、程序代码写入的转换时间为100ms

2、实际试验情况:
OK 电路板为99.65ms、工作正常。

 NG 板为10.86ms、通信异常、无法读取正确的值。

1.是什么原因导致不同主板上"转换时间"的性能不同?
2.如何找到并解决这个问题?
3.帮助查一下原理图中是否有缺点?

8.4.5上电序列"PWDN  我未连接到 MCU IO 控制、它直接上拉10K、 根据此要求、PWDN 只能通过连接到 MCU IO 来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、刘比利、

    我们在美国度假期间的支持有限、请预计本周晚些时候会有回复、但最晚在下周早些时候会有回复

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、刘比利、

    是的、如果加电序列未被执行、ADC 的运行状态会意外。  客户是否可以使用 MCU 控制 PWDN 引脚并复制图8-15和表8-13中指定的所需时序、以确认这是问题的根本原因?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用