Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131E04 工具与软件:
您好!
我正在使用 ADS131E04IPAG 设计电路板。 我想使用双电源电压+/- 2.5V 和外部基准 REF5025。 适用于3.3V 的数字电源电压。
我不确定 REFP 和 REFN 的连接情况。 我的想法是将 REFP 连接到 REF5025输出、并将 REFN 连接到-2.5V 或 AGND?
非常感谢您的支持。
此致、
Carmelo Zarbo