This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:ADS131E04IPAG 具有双电源电压的外部基准

Guru**** 2793835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456459/ads131e04-ads131e04ipag-external-reference-with-dual-supply-voltage

器件型号:ADS131E04

工具与软件:

您好!

我正在使用 ADS131E04IPAG 设计电路板。 我想使用双电源电压+/- 2.5V 和外部基准 REF5025。 适用于3.3V 的数字电源电压。

我不确定 REFP 和 REFN 的连接情况。 我的想法是将 REFP 连接到 REF5025输出、并将 REFN 连接到-2.5V 或 AGND?

非常感谢您的支持。  

此致、  

Carmelo Zarbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmelo Zarbo:

    我们在美国度假期间的支持有限、请预计本周晚些时候会有回复、但最晚在下周早些时候会有回复

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmelo Zarbo:

    感谢您的耐心。

    ADS131E04的 VREFN 引脚应连接到设计中-2.5V 的 AVSS。  建议在数据表中将其用于双极电源(图67)。  基准电压是 VREFP 和 VREFN 之间的电压差。 例如、该电路将如下所示:

    BR、

    戴尔