This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6311:在低功耗模式(所有断电模式)下、当 SYNC、SCLK 和 DIN 是 H 或 L 时、电流消耗是否会变化?

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC6311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454307/dac6311-in-low-power-mode-all-power-down-mode-does-the-current-consumption-change-when-sync-sclk-and-din-are-h-or-l

器件型号:DAC6311

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 DAC6311并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于 DAC6311、

在低功耗模式(所有断电模式)下、当 SYNC、SCLK 和 DIN 为 H 或 L 时、电流消耗是否会变化?

如果是、它会发生多少变化?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:  

    SPI 线路保持在空闲高电平或低电平状态时、功耗也不会不同。 执行有效 SPI 命令期间的功耗会稍高、但我没有提供确切数字的数据。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi