请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC6311 工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 DAC6311并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
关于 DAC6311、
在低功耗模式(所有断电模式)下、当 SYNC、SCLK 和 DIN 为 H 或 L 时、电流消耗是否会变化?
如果是、它会发生多少变化?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.