This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2520:使用 AMC1303的产品的辐射发射测量

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455639/amc1303m2520-radiated-emission-measurement-for-products-using-amc1303

器件型号:AMC1303M2520

工具与软件:

您好!

问题1。
在使用 AMC1303测量产品的辐射发射时、此 IC 发出的噪声很大、因此我想就降噪措施获得一些建议。

问题2:
我考虑以下两点。
-向电力线添加铁氧体磁珠
-将 RC 滤波器( 100Ω, 33pF)添加到输出(MCLK, MDAT )

关于向电力线添加铁氧体磁珠、是否建议将该铁氧体磁珠放置在 IC 和0.1uF 陶瓷电容器之间(按 IC 铁氧体磁珠-0.1uF-2.2uF-FET 顺序排列 VCC)? 还是建议将其放置在 VCC 与2.2uF 陶瓷电容器之间(按 IC - 0.1uF-2.2uF -铁氧体磁珠- VCC 顺序)?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    客户是否有可以分享的展示当前性能的重新绘制图?  

    原理图或布局如何?

    一般来说、向电源线添加铁氧体磁珠可能会有所帮助、但 RE 性能在很大程度上受到布局设计的影响、因为它是辐射的天线的功能。 因此、该磁珠的确切放置位置会对 RE 性能产生很大影响。 一般而言、最好使去耦电容尽可能靠近 VCC 引脚、然后保持去耦电容另一侧的铁氧体磁珠。 VCC -> 2.2 μ F -> FB。 铁氧体磁珠的选择将取决于频率范围内的 RE 测量。  

    对于时钟和数据:最好添加一个 RC 滤波器、使电阻器靠近源、电容器靠近目标。 根据 MCLK 和 MDAT 布线的阻抗、可对 RC 滤波器值进行微调。 PCB、那么这将是一个显著的优势。 GND 可用于顶层和底层充当屏蔽层、而 MCLK 和 MDAT 可布线到内层上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复!
    您能允许我给您发送私人消息、以便我可以共享原理图/布局信息吗?

    谢谢!

    Conor