工具与软件:
您好!
问题1。
在使用 AMC1303测量产品的辐射发射时、此 IC 发出的噪声很大、因此我想就降噪措施获得一些建议。
问题2:
我考虑以下两点。
-向电力线添加铁氧体磁珠
-将 RC 滤波器( 100Ω, 33pF)添加到输出(MCLK, MDAT )
关于向电力线添加铁氧体磁珠、是否建议将该铁氧体磁珠放置在 IC 和0.1uF 陶瓷电容器之间(按 IC 铁氧体磁珠-0.1uF-2.2uF-FET 顺序排列 VCC)? 还是建议将其放置在 VCC 与2.2uF 陶瓷电容器之间(按 IC - 0.1uF-2.2uF -铁氧体磁珠- VCC 顺序)?
谢谢!
Conor