Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
工具与软件:
嗨、团队:
我们的客户在以下应用手册中测量了 ADC 数字输出与 K 型热电偶输入之间的误差率。
在此测量中、我们使用 P5中注释的寄存器设置。
在这种测量中、它们使用直流电压电流源6156的温度计函数。
结果、他们发现、当热电偶接近0℃ 时、输出误差率会增加。 以下是间歇数据的一部分。
热电偶为-200℃:错误率=-0.404%
热电偶为-5℃:错误率=-8.788%
热电偶为5℃:错误率=5.303%
热电偶为25℃:错误率=0.781%
热电偶为1370℃:错误率=0.154%
我们想知道为什么热电偶在0℃ 附近时误差率会增大、以及如何降低该误差率。
您是否有关于此问题的任何信息?
如果您需要有关此测量的更多信息、我们可以通过电子邮件分享 请告诉我。
此致、
Teritama