This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:关于 K 型热电偶测量精度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454223/ads1118-about-k-type-thermocouple-measurement-accuracy

器件型号:ADS1118

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户在以下应用手册中测量了 ADC 数字输出与 K 型热电偶输入之间的误差率。
在此测量中、我们使用 P5中注释的寄存器设置。

www.ti.com/.../sbaa354a.pdf

在这种测量中、它们使用直流电压电流源6156的温度计函数。

www.adcmt.com/.../6146

结果、他们发现、当热电偶接近0℃ 时、输出误差率会增加。 以下是间歇数据的一部分。

热电偶为-200℃:错误率=-0.404%

热电偶为-5℃:错误率=-8.788%

热电偶为5℃:错误率=5.303%

热电偶为25℃:错误率=0.781%

热电偶为1370℃:错误率=0.154%

我们想知道为什么热电偶在0℃ 附近时误差率会增大、以及如何降低该误差率。

您是否有关于此问题的任何信息?

如果您需要有关此测量的更多信息、我们可以通过电子邮件分享 请告诉我。

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    您是否有可以分享的此设置原理图?

    是否使用 ADS1118内部温度传感器进行冷端补偿?

    您能否提供您从 ADC 接收的不同热电偶温度下的实际 ADC 数据?

    还提供了如何执行冷端补偿。

     当 基准端位于0°C 时、K 型0℃ 上的热电偶电压应为0V

    在0附近具有较大的误差使我认为可能存在一些偏移、或者可能是冷端补偿的问题。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    由于美国的假日、敬请期待下周的回复延迟。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angel-San:

    感谢您的答复。  

    >您是否有可以分享的此设置的原理图?
    >您能否提供您从 ADC 接收的不同热电偶温度的实际 ADC 数据?

    ⇒我们仅限于与客户分享这些信息。 我们只能通过电子邮件共享这些数据。 您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    >是否使用 ADS1118内部温度传感器进行冷端补偿?

    ⇒我会 跟客户确认、包括冷端补偿的方法。 我一收到信息、我就会与您分享。

    根据客户指标的结果、当热电偶为0℃ 时、误差率为0%。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    由于在美国度假、我们的应用程序支持受到限制。 请您在下周稍后时间回复。 感谢您的耐心。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。 我理解。 我期待有关 离线联系的答案。

     冷端补偿时、客户不执行 冷端补偿。

    我想要解决这个问题、他们需要使用外部温度传感器、例如 RTD 或传感器器件。 因为它们需要将 K 型热电偶放置在尽量远离 ADS1118的位置。

    如果它们使用外部传感器、我们是否能够以相同的方式使用以下文档 p34 ~?

    采用 RTD 和 ADS1220内部温度传感器实现冷端补偿(CJC)的热电偶模拟前端(AFE)

    我也希望对上述问题作出答复。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    关于 冷端补偿、客户未执行 冷端补偿。

    除非冷端位于 0℃ 处、否则在使用热电偶时必须执行冷端补偿以实现准确的温度测量。 这可能是在接近 0℃ 的温度下误差率较高的原因。

    我想要解决这个问题、他们需要使用外部温度传感器、例如 RTD 或传感器设备。 因为它们需要将 K 型热电偶放置在尽量远离 ADS1118的位置。[/QUOT]

    除了 ADS1118内部温度传感器外、确定冷端温度的方法有很多。

    RTD 测量通常用于为冷端测量获取更准确的温度读数。 还有热敏电阻和其他半导体温度传感器可用于进行冷端测量。 无论如何完成、冷端测量都必须准确。 冷端测量中的任何误差都会直接增加热电偶测量中的误差。

    以下应用手册详细解释了原理: 热电偶测量基本指南(修订版 A)

    要获得热电偶电压的精确温度测量值、您需要将热电偶电压与等效冷端电压相加、然后将总和转换回温度。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angel-San:

    感谢您的答复。 我知道这是由不执行冷端补偿引起的。

    我建议客户使用外部热传感器执行冷端补偿(例如 RTD)遵循应用手册连接了无 ADS1118内部温度传感器的情况。

    此致、

    Teritama