This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:输出引脚是否需要为3.3V?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461207/dac3283-do-output-pins-need-to-be-3-3v

器件型号:DAC3283
Thread 中讨论的其他器件:TRF372017

工具与软件:

模拟输出引脚能否在1.7V 而不是3.3V 的电压下运行?

OUTS 将连接到 IQ 调制器、我看到 TRF372017的 VCM 为1.7V  

如果我遵循数据表中的接口指南、我可以直接连接两个、如图55中所示、但在 R2设置为0欧姆时、这将显著改善损耗。  

那么...这是可行的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC3283需要处于顺从电压规格范围内。 1.7V 电压不在 DAC3283的顺从电压技术规格范围内