This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:ADS1263EVM-PDK 不能正常工作

Guru**** 2544030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458421/ads1263evm-pdk-ads1263evm-pdk-it-doesn-t-work

器件型号:ADS1263EVM-PDK

工具与软件:

e2e.ti.com/.../ADS1263V2EVM_2D00_PDK-Issue-Report-_2800_1_2900_.pdf

我已经遵循了文件中的程序,但它不起作用,所以我正在询问。
我们在之前提交的报告中提到了相关程序、还提到了无法正常工作的部件。

如我们提供的报告中的照片所示、这是 ADS1263V2EVM-PDK 版本。
我知道您已收到最新版本的 EVM。 请重新检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soy Kang:

    您能否向我们提供以下信息/执行以下操作:

    1. 启动 GUI 后、PHI 上的 LED 是否保持亮起? 或者它们是否关闭? 如果 LED 指示灯熄灭、请尝试使用较短的 USB 电缆、并确保将 USB 电缆直接插入计算机。 换句话说、不要通过 USB 集线器进行连接
    2. 插入 USB 电缆时、应该会看到设备管理器窗口刷新(表明已连接新设备)。 然后、您应该会在"Sensors"类别下看到 PHI 枚举、如下所示
    3. 如果设备管理器中未显示该设备、如下所示、则可能需要重新安装或手动安装该设备。 您将需要在列表中识别或找到该器件、并将其与将位于中的 PHI 驱动程序相关联 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS126x EVM\PHI Driver\

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您 让我来看看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    我说过,但它不起作用。

    1.未使用 USB 集线器、并且在连接 USB 电缆时、通信部分的 LED 不会亮起。 我使用了封闭的电缆。
    2.即使连接了 USB、也不会在设备管理器中创建其它设备。 (如图所示、根本不会创建"Sensor"类别)。
    3.手动安装驱动程序并通过您提供的路径多次重新安装程序、但问题是相同的。
    根据您的意见、这似乎是硬件问题。 我已经在几台 PC 上检查过它、但这是相同的问题。 我们请求提示处理。


    由于问题无法解决、出现了很多延误。 请更换产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soy Kang:

    感谢您澄清、PHI 上的 LED 从不会亮起。 这可能意味着电路板发生了一些变化。

    您可以通过我们的客户支持中心(CSC)申请新电路板: https://www.ti.com/info/customer-support.html

    请使用此主题向 CSC 告知、我们已授权您将一(1个) ADS1263V2EVM-PDK 作为商誉交换。 准备好将无法正常工作的 PDK (EVM + PHI 板)也返回给 TI。

    另请注意、我们的所有电路板都是在离开 制造商之前经过测试的、因此它们都处于良好的运行状态。 我不确定这种情况下发生了什么、但在处理新 EVM 时请确保遵循正确的 ESD 规程、以确保 电路板在收到时能够正常工作。  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan lizon
    尽管我分享了董事会交换的详细信息、但是否因为之后没有通知我而在处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soy Kang:

    我对 CSC 部门的行动没有任何了解、您必须联系他们以获取更多信息

    -Bryan