This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:ADS7951QDBTRQ1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1462774/ads7951-q1-ads7951qdbtrq1

器件型号:ADS7951-Q1

工具与软件:

您好!

在我们的一个应用中、ADC  ADS7951QDBTRQ1的输入可能会   达到最大值(饱和)高达15V、但 ADC 将接受 5V 的最大输入。 由于该器件在内部具有多路复用器只想知道每个引脚的内部电   流能力(保护二极管电流)、以便我将使用串联电阻来控制电流、因此 ADC 数据表中未提供此信息、或者如果我错过该信息、请帮助我在数据表中查找此信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elamurugan:

     对于电源引脚以外的任一引脚、ADS7951-Q1的绝对最大电流额定值为10mA。 为了确保更长的使用寿命、建议将电流限制在远低于10mA、1mA 或更低。 接近或超过绝对最大额定值会有人为老化器件的风险、导致早期器件故障、或永久损坏内部保护电路。

    此致、
    Joel