Other Parts Discussed in Thread: ADS7951-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7951-Q1 工具与软件:
您好!
在我们的一个应用中、ADC ADS7951QDBTRQ1的输入可能会 达到最大值(饱和)高达15V、但 ADC 将接受 5V 的最大输入。 由于该器件在内部具有多路复用器只想知道每个引脚的内部电 流能力(保护二极管电流)、以便我将使用串联电阻来控制电流、因此 ADC 数据表中未提供此信息、或者如果我错过该信息、请帮助我在数据表中查找此信息。
谢谢你