This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:模式设置增益

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460253/ads1232ref-mode-setting-gain

器件型号:ADS1232REF
主题中讨论的其他器件: ADS1232

工具与软件:

尊敬的数据转换器支持 团队:

我们的客户目前正在使用和评估 ADS1232REF。

[CONSOLE] Viewing/Setting with P 命令。

<缩放模式>… 当使用 P 命令查看时、它以增益=1进行响应、但即使设置了它、也无法更改。
当使用测试仪检查 GAIN0、1时、它是3.3V、因此它实际上固定在增益=128。


<分析模式>… 在启动后立即使用 P 命令查看时、它会以增益=1进行响应、
但当在测量后再次查看时(自动开始)、增益自动变为增益=128。

它可以通过 P 命令进行设置、设置后(即使在测量后)会保留设置值。



【总结】我认为在缩放模式和分析模式下设置增益有一些规则、我想知道它。


此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroaki Yuyama TED:

    我们的 ADS1232应用专家今天不在办公室、因此我们将在下周审查您的帖子并对其作出回应。 感谢您的耐心。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroaki Yuyama、

    在缩放模式下、固件会根据校准重量自动计算所需的增益设置。  复位后、默认值将是 GAIN=128。  尽管您可以使用控制台模式读取这些值、但固件始终会基于重量校准系数覆盖增益值。  控制台模式应仅用于读取参数值、PC 软件不应与缩放模式一起使用、因为结果可能无法预测。

    分析模式是使用控制台或 PC 软件时的预期操作模式。  当固件复位时、它最初缺省为增益=1、然后在读取开始前将增益设定为更高的范围。  读数开始后、您可以使用控制台命令更改任何参数、包括增益。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keith San。

    感谢您的答复。

    我们现在了解了缩放模式下分析模式的行为。

    此致、
    由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keith San。

    我们有上次的后续问题。

    在称重模式中、我们知道增益舍入到可以适应较重重量校准的范围:5kg。

    在分析模式下、我们是否可以理解较高的范围意味着初始读数始终为 X128?
    *当没有连接到控制台/PC 软件(独立操作)时,就是这种情况。
    我们的问题意图是:"我们这次想看到 X128的性能、但我们不想根据 x64结果来判断它。"

    例如,"我们希望没有知识的其他人在不使用控制台或 PC 软件的情况下只监控 P-P 分辨率。"

    以上是使用 ADS1232REF 进行评估的目的。

    此致、
    由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroaki Yuyama、

    使用"Analysis"模式时、可以在按住芯片按钮的同时按下 ENT 按钮来循环切换设置、包括增益。  然后、您可以将增益设置为1、2、64或128这三个可用值中的任何一个。  手动设置增益后、您可以监控任何可用的测量值。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keith San。

    感谢您对分析模式增益设置的答复。

    我们将让客户在按住芯片按钮的同时按下 ENT 按钮来选择128倍的增益。

    此致、
    由山浩明

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keith San。

    客户回复了您的建议、表示他们能够成功地设置收益。

    这就是所有的问题、我现在结束这个主题。

    谢谢、 此致、
    由山浩明