This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:在较低频率上获得对方波 ADC 输入的电容效应

Guru**** 2512695 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459622/afe58jd48evm-getting-capacitive-effect-on-the-square-wave-adc-input-on-lower-frequency

器件型号:AFE58JD48EVM

工具与软件:

你(们)好  

我正与 AFE58JD48EVM 评估板合作、通过 JESD204B 接口将 ADC 数据发送到 FPGA、然后通过 Wavevision 在 JESD204B RX 上绘制提取的数据。  
我将在信号发生器的 ADC 输入端发送一个1MHz 400mVpp 方波、而 FPGA 侧捕获的波形对1MHz 具有电容效应、但当我们提高频率时、捕获的波形会改善。 因此、我想知道其原因、是因为输入路径中的电容器、还是与模拟前端仪表有关。 我已将所有测试用例的 LPF 设置保持为60MHz。  

我已经附上捕获的波形和我为大家参考而设置的 VCA 参数。



另外还存在一个疑问、即在电容器之前的 ADC 输入端、我们已经添加了一个49.9 Ω 的并联端接电阻、而且在 ADC 内部还启用了50 Ω 端接、因此这会影响我们的路径、因为这样一来、路径中的有效并联端接将为25 Ω、而不是50 Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否有此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件形成 HPF 滤波器、其转角取决于 INM 滤波器和 LNA 增益。 这可以接近100KHz 到1 MHz 范围。 根据傅立叶定理  ,方波可以用不同频率的多个正弦波叠加来表示。   因此 HPF 对1MHz、3MHz 和5MHz 这种正弦波的影响可能不同。 所以您可以看到像这样的时域波形。 但在5 MHz 方波这种 HPF 效应将是最小的。  

    希望这可以澄清您的问题。