This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:TI 参考设计 GUI 中显示的 FPGA 参考时钟的用途是什么

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466227/adc12qj1600evm-what-is-the-purpose-of-the-fpga-reference-clock-shown-in-the-ti-design-gui

器件型号:ADC12QJ1600EVM

工具与软件:

FPGA 参考时钟显示在 GUI 中、等于串行速率/64。 在哪里需要这个、它不是器件的输出输入。  

这指定了 FPGA 收发器的配置方式吗?

FPGA 收发器 PLL 是否用于从 ADC PLLREF 生成此时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、FPGA 使用 FPGA 参考时钟来锁定由 ADC 生成的 JESD 数据的通道速率。 它还将用作 FPGA 端的应用层时钟。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的想法。

    但是、应用层时钟会更慢、因为它是在删除64/66开销后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    参考时钟通常可以是许多不同的频率、因为它只是对 PLL 的参考、应用层时钟必须是更具体的频率、并且它们确实会考虑编码开销。 它们的计算公式如下...

    SERDES_RATE *(rx_data_width *(1/编码开销)、我们通常在 FPGA 侧使用64位的 rx_data_width、对于8b10b、编码开销为8/10、对于64b66b、编码开销为64/66。 因此、总的来说、8b10b 和64b66b 最终会得到以下比率...

    8b10b = 64 * 10/8 = 80

    64b66b = 64 * 66/64 = 66

    因此、对于给定的 JMODE 和采样频率、我们可以计算时钟需要的值。 例如、我们以1.6GSPS 的速率进行 JMODE 14采样。 我们可以计算出串行器/解串器速率为...

    SERDES_RATE = 1.6GSPS * 6.1875 = 9.9Gbps、其中6.1875是该指定 JMODE 的串行化因子、如 JMODE 表7-15中所述。

    然后、我们可以使用我之前给出的公式来计算参考时钟频率。。。

    REF_CLOCK = 9900Mbps/ 66 = 150 MHz。

    此致!

    Eric