This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:我们可以将其连接到两个 FPGA 吗?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466299/ads52j65-can-we-connect-it-to-two-fpgas

器件型号:ADS52J65

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否可以使用连接到两个 FPGA (每个4通道)的 ADS52J65 (8通道)?

 

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可以实现的、但会非常复杂、因为需要在接收器中正确设置 LMFS 参数。 理想情况下,我们不建议这样做. 另外、我们以前也没有尝试过。

    您想使用此方法的任何特定原因?