This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:时钟分配图

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, DAC12DL3200, LMK04828, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464577/adc12dl3200-clock-distribution-diagram

器件型号:ADC12DL3200
主题中讨论的其他器件: DAC12DL3200LMK04828LMX2582

工具与软件:

你好

我是 ADC12DL3200的新用户。 我需要使用2x (4Ch) ADC12DL3200和1x (2ch) DAC12DL3200定制电路板。 此外、我希望这些通道都能同步在一起。

为了给这些器件提供时钟、我可以直接使用 LMK04828 (附图)、对吧?

您能否告诉我、如果我要使用合成器、我应该怎么做、因为 LMX2582等合成器只需要输出(RFoutA 和 RFoutB)、但我有3个器件需要时钟。 如果您在图表上向我展示或者向我发送任何使用超过1个模拟 IC 的信息或 EVM、那它将是完美的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好。

    希望在一周结束时听到。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    对于 ADC 和 DAC 计时用途、LMK04828将是一个出色的解决方案。 它将能够提供图中所示的输出、并且能够使它们同步。

    此外、您可以在合成器的一个输出上使用分离器来获得3个信号、但我认为 LMK04828能更好地缓冲振荡器信号。 您不需要像射频合成器生成的时钟那样快的时钟来为 ADC 和 DAC 计时。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分