This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:PGA 放大不适合用于非常小的输入电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465140/ads1261-pga-amplification-is-not-proper-for-very-less-input-voltages

器件型号:ADS1261

工具与软件:

我将使用此器件转换电桥电路的实时压力值、此电路在差分输入模式下生成0V 至4.5mV 的超低电压。 我使用的 PGA 增益为128。 对于4.5mV、PGA 之后的预期输出电压为0.576V。 但是、PGA 输出只能获得29.8mV 电压。 此外、它不为其他增益设置(例如1、2、4、8、16、24和15)提供预期的电压、 32和64。

绕过 PGA 时、预期电压和 ADC 计数正确。 此外、当我在增益设置32、64和128下施加4.5mV 时、它会饱和至8或8.8mV。 但是、相应的 ADC 计数是前一个增益设置值的两倍。 例如:

  • 对于增益为32时4.5mV 的输入电压、观察到的放大电压为8.8mV、等效计数为29000。
  • 增益为64时、观察到的放大电压为8.8mV、等效计数为57000。
  • 增益为128时、观察到的放大电压为8.8mV、等效计数约为114470。

我的应用的最大可能输入电压为4.5mV。 我需要使用内部 PGA 和精确的 ADC 计数进行精确放大、以实现微伏级的更小电压范围。 是否可以使用 ADS1261实现此目的?

我还随附了一份包含我的分析的 Excel 表格。 这些分析采用 ADS1261EVM 电路板执行。 ADC 配置详细信息包含在 Excel 工作表中。

单击此处查看 Excel 工作表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abarna BVAK:

    您能否提供 电路板的原理图?

    此外、您使用的电桥激励电压是多少?

    最后、我无法访问 Excel 工作表、因为它托管在文件共享网站上。 您只需使用下面的"Insert"->"File"选项即可将其包含在此线程中

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用3V 电压来激励电桥。 我认为提供的输入电压 AINP 和 AINN 非常小、即 AINP = 6mV、AINN = 1.3mV。 根据数据表、根据我的理解、输入电压应该至少为0.3V。 因此、我怀疑这可能是放大不当的原因。 因为、当输入电压较高时、放大操作是精确的。 您能否确认这一点?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abarna BVAK:

    您能否提供我在上一篇文章中请求的其他信息(原理图和 Excel 文件)?

    您是否还能解释一下您的意思:

    提供的 INP 和 AINN 非常小、即 AINP = 6mV、AINN = 1.3mV。

    这些电压是否相对于接地(ADC 上的 AVSS 引脚)? 如果是、则这些值超出 PGA 共模范围、这就是出现错误的原因。 ADS1261绝对能够以高精度测量小电压(例如4.5mv)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是原因。  

    这些电压是否相对于接地(ADC 上的 AVSS 引脚)? 如果是、则这些值超出 PGA 共模范围、这就是出现错误的原因。 [报价]

    感谢您的支持。