工具与软件:
我将使用此器件转换电桥电路的实时压力值、此电路在差分输入模式下生成0V 至4.5mV 的超低电压。 我使用的 PGA 增益为128。 对于4.5mV、PGA 之后的预期输出电压为0.576V。 但是、PGA 输出只能获得29.8mV 电压。 此外、它不为其他增益设置(例如1、2、4、8、16、24和15)提供预期的电压、 32和64。
绕过 PGA 时、预期电压和 ADC 计数正确。 此外、当我在增益设置32、64和128下施加4.5mV 时、它会饱和至8或8.8mV。 但是、相应的 ADC 计数是前一个增益设置值的两倍。 例如:
- 对于增益为32时4.5mV 的输入电压、观察到的放大电压为8.8mV、等效计数为29000。
- 增益为64时、观察到的放大电压为8.8mV、等效计数为57000。
- 增益为128时、观察到的放大电压为8.8mV、等效计数约为114470。
我的应用的最大可能输入电压为4.5mV。 我需要使用内部 PGA 和精确的 ADC 计数进行精确放大、以实现微伏级的更小电压范围。 是否可以使用 ADS1261实现此目的?
我还随附了一份包含我的分析的 Excel 表格。 这些分析采用 ADS1261EVM 电路板执行。 ADC 配置详细信息包含在 Excel 工作表中。