This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:对 TPL0401电源的怀疑

Guru**** 2814065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TPL0401B-10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466119/tpl0401a-10-doubt-about-the-power-supply-of-tpl0401

器件型号:TPL0401A-10
主题中讨论的其他器件:BQ25730TPL0401B-10

工具与软件:

你好。

我想将 TPL0401B-10用作分压器以便在 CELL_BATPREZ 引脚上为 BQ25730提供基准电压。我想知道是否可以在 VDD 处使用3.3V 电位计供电、同时在电位器的 H 引脚上使用6V 电压供电。

我的问题是、这是否可行。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flaco:  

    I/O 引脚不能超过 VDD 电源电压。 您可以在6V 输入和 HA 引脚之间添加一个外部电阻器来对输入进行预分频、但它看起来不能完全控制  CELL_BATPREZ 引脚。 遗憾的是、我们没有任何可在该电源范围内工作的数字电位器或非缓冲 DAC。  

    如果您可以使用5.5V 数字电位器电源和5.5V VDDA 电源、则该解决方案将奏效。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应、我明白了、但现在我有另一个问题、我是使用5.5V 馈电 VDDA 和 HA、SDA 和 SCL 引脚上的电压将分别相同、还是3.3V、如果是5.5V、我应该使用电压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flaco:  

    是的、您需要电平转换器。 I2C 的 VIH 阈值为 VDD。 对于5.5V VDD、这将是3.85V、因此需要上移3.3V I2C 信号。 或者、如果您的 MCU 支持5V 逻辑、这也可以正常工作。

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢