主题中讨论的其他器件:BQ25730、 TPL0401B-10
工具与软件:
你好。
我想将 TPL0401B-10用作分压器以便在 CELL_BATPREZ 引脚上为 BQ25730提供基准电压。我想知道是否可以在 VDD 处使用3.3V 电位计供电、同时在电位器的 H 引脚上使用6V 电压供电。
我的问题是、这是否可行。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
我想将 TPL0401B-10用作分压器以便在 CELL_BATPREZ 引脚上为 BQ25730提供基准电压。我想知道是否可以在 VDD 处使用3.3V 电位计供电、同时在电位器的 H 引脚上使用6V 电压供电。
我的问题是、这是否可行。
此致。
尊敬的 Flaco:
I/O 引脚不能超过 VDD 电源电压。 您可以在6V 输入和 HA 引脚之间添加一个外部电阻器来对输入进行预分频、但它看起来不能完全控制 CELL_BATPREZ 引脚。 遗憾的是、我们没有任何可在该电源范围内工作的数字电位器或非缓冲 DAC。
如果您可以使用5.5V 数字电位器电源和5.5V VDDA 电源、则该解决方案将奏效。
此致!
Katlynne Jones