This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08 OCAL

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456137/ads131m08-ads131m08-ocal

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

您好!

我们正在使用 ads131m08转换器开发我们的系统。 4个转换器通过不同的 C 连接到同一个 API 总线上。

我们发现24位实际上比我们需要的要多得多; 16位就足够了。

我们可以将转换转换转换为除以256。

问题是如何处理 OCAL 和 GCAL 寄存器?

即使我们仅使用16位的 LSB、使用24位进行减法/放大是否始终如此?

谢谢你

Jabir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saad Jabir:

    我们在美国度假期间的支持有限、请预计本周晚些时候会有回复、但最晚在下周早些时候会有回复

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryne、

    好的、谢谢! 实际上、我们现在将24位数字除以256、然后将二进制补码写入 OCAL 的 LSB。

    但它不起作用.. 它不会影响 新读取的值!!!!!!!!!! .

    无论是在连续模式还是 GC 模式下、这都有效。

    将等待您的帮助

    祝你假期愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Saad:

    感谢您的耐心。 是的、此 ADC 上的校准以24位格式运行。 您可以使用24位格式进行校准、但您可以摆脱转换数据的最后8位、而只在微控制器接收到整个24位转换数据后使用高16位数据 

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    这是否意味着、将转换器设置为16位将不会对校准数据产生影响。 即、我们读取16位并通过捆绑高8位来写入 OCAL。

    或者我们需要在切换到16位之前写入 OCAL??

    此外,如果我们将转换器设置为16位,命令发送和接收表单是否会 生效?

    谢谢!

    Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    实际上可以在24位模式下进行偏移校准、然后切换到16位模式、也可以先切换到16位模式、然后进行偏移误差校准。 请注意、16位模式下的偏移误差可能只有很少的代码、因此您在16位模式下写入校准寄存器的值或数字通常很小。  

    当您在16位模式下向 ADC 发送命令或从 ADC 读取数据时、字大小应为16位。 以下时序是 以16位模式使用0xFC 写入 CH0_OCAL_LSB 寄存器的示例:

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale、

    感谢您 提供的信息、但快照不清晰。 您能否以更好的质量重新发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    您可以单击时序图像、它将被放大。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们已经放大了。

    十六进制数和详细信息不明确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saad Jabir:

    请参见下文

    -Bryan