This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:如何连接 NC 引脚

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02, ADS131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467366/ads131m02-how-to-connect-the-nc-pins

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件: ADS131M03

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
您可以帮助说明 ADS131M02上的 NC 引脚吗? 数据表中提到了如何处理未使用的引脚:

9.1.1未使用的输入和输出
将任何未使用的模拟输入保持悬空或将其连接至 AGND。
请勿将未使用的数字输入悬空、因为会导致电源漏电流过大。 3)绑定所有未使用项
适当电平的数字输入、DVDD 或 DGND。 将 DRDY 引脚保持未连接状态或与其相连
DVDD 在未使用时使用弱上拉电阻。

NC 引脚是模拟引脚还是数字引脚?
您能否告诉我如何连接它们、或者是否可以断开它们的连接。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Florian:

    您可以将这些"NC"引脚保持 未连接状态、请参阅 ADS131M03数据表中的以下快照、ADS131M03和 ADS131M02是同一 ADC 系列中的 ADC、它们分别具有3个和2个输入通道。 ADS131M02数据表应在未来更新。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    非常感谢您的快速响应。

    BR、

    Florian