Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02, ADS131M03
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M02 主题中讨论的其他器件: ADS131M03
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
您可以帮助说明 ADS131M02上的 NC 引脚吗? 数据表中提到了如何处理未使用的引脚:
9.1.1未使用的输入和输出
将任何未使用的模拟输入保持悬空或将其连接至 AGND。
请勿将未使用的数字输入悬空、因为会导致电源漏电流过大。 3)绑定所有未使用项
适当电平的数字输入、DVDD 或 DGND。 将 DRDY 引脚保持未连接状态或与其相连
DVDD 在未使用时使用弱上拉电阻。
NC 引脚是模拟引脚还是数字引脚?
您能否告诉我如何连接它们、或者是否可以断开它们的连接。
非常感谢!