This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE881H1:AFE881H1用于非环路供电应用

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467368/afe881h1-afe881h1-use-for-non-loop-powered-application

器件型号:AFE881H1

工具与软件:

尊敬的先生:

我们正在准备一份具有 HART 兼容性的4 -20mA 发送器原理图、它需要具有8个通道来实现(HART+4 -20mA 功能)

我们选择了 AFE881这个目的、

查询为:

i)如何将以下原理图转换为非回路供电应用、无论是否连接(4 -20mA 或 HART)、我们的微控制器部分都已保持通电状态、

那么、我们不使用晶体管来生成3.3V 电压、而是采用其他方法、如数据表中的下图所示

ii)我们是否可以使用隔离器来生成为 AFE881H 供电的3.3V 电压、您能否指出我们需要从下面的原理图中删除哪些电路  

III)第三、我们可以仅在 AFE881H 和微控制器之间使用 SPI 接口、而不是同时使用 UART 和 SPI。

iv)如果我们不将 CD 信号连接到微控制器、将会有何限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LS  

    Joe 将很快审查并回复您的问题。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS、


    我不确定您要寻找的电路类型、 不过、让我先从一些基本的答案开始。

    1.如果微处理器接通电源、则只需取下电路顶部的直流/直流转换器、便可卸下掉削波掉的电路。 通常、这需要穿过隔离来为微处理器供电。 然而、AFE881H1仍然会连接到-20mA 环路、并通过环路电源供电。

    2.可能会在微处理器端输送电力、但我不确定如何设置电压到电流部分来控制环路的负载电流。 您能多画一些应用吗? 我需要更详细地说明您要做什么以及如何设置器件。

    3.有一个仅 SPI 的通信模式、通信不需要 UART。

    4.我不知道忽略 CD 信号有任何限制。 您可能需要不断轮询 MODEM_STATUS 寄存器、以便查看要读取的数据。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    对于点2:

    2.我想用直流/直流隔离式转换器(3.3V 输出)为 AFE881供电、但需要由微控制器端供电

    所以、为了尽量减少电路、

    我想确认我是否可以删除下图中所示的电路(红色标记)

    - 4 -20mA (V 至 I)和其他电路是否会像预期的那样运行、环路上传输的环路电流将根据传递 到 AFE881H 的代码进行传输

    Ls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS、

    我想你可能会这样做、但我从未尝试过这样的方法。 请注意、Q4现在占据了大部分环路电流、在高端、它将20mA 从环路中拉出。 这意味着发射极电阻必须显著降低、否则 OPA 将无法驱动基极高至足以拉取电流。

    Joseph Wu