工具与软件:
尊敬的先生:
我们正在准备一份具有 HART 兼容性的4 -20mA 发送器原理图、它需要具有8个通道来实现(HART+4 -20mA 功能)
我们选择了 AFE881这个目的、
查询为:
i)如何将以下原理图转换为非回路供电应用、无论是否连接(4 -20mA 或 HART)、我们的微控制器部分都已保持通电状态、
那么、我们不使用晶体管来生成3.3V 电压、而是采用其他方法、如数据表中的下图所示
ii)我们是否可以使用隔离器来生成为 AFE881H 供电的3.3V 电压、您能否指出我们需要从下面的原理图中删除哪些电路
III)第三、我们可以仅在 AFE881H 和微控制器之间使用 SPI 接口、而不是同时使用 UART 和 SPI。
iv)如果我们不将 CD 信号连接到微控制器、将会有何限制