This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADC 和 AFE 建议

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S, TIDA-01576, ADS125H01, ADS8688, PGA855, PGA849, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464104/ads8588s-adc-and-afe-recommendation

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件:ADS8686SADS125H01ADS8688PGA855PGA849、INA851

工具与软件:

我正在设计一个具有以下规格的 ADC 电路:

  • 信道 :8个差分或16个单端。
  • 输入范围 :±200mV 至±10V
  • 分辨率 :16位或24位。

请您给我指出相应的问题 如应用手册所述 参考原理图 它们将有助于使用 TI 组件实现此类设计? 我对在指定的输入范围内实现高精度和低噪声特别感兴趣。

如果您在合适的 ADC、信号调节和前端设计方面提供指导、将不胜感激。

感谢您的支持。

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    ADS8688S 是您的应用的理想选择。  ADS8686S 是一款您可能也感兴趣的16通道、16位器件。  这些都是逐次逼近寄存器(SAR)转换器。  如果您可以处理较慢的采集速度、我们还提供分辨率高达24位的 Δ-Σ 转换器。  您可以在产品文件夹的"技术文档"选项卡下找到应用手册、以及在"设计和开发"选项卡下找到应用原理图-查看"硬件开发"下的 EVM 用户指南。  此外、还有  可能对您有用的参考设计(如 TIDA-01576)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议和指导。

    您能推荐一款适合我们应用的 sigma-delta 转换器吗? 我们的输入范围为±200mV 至±10V、我们特别希望实现高分辨率和高精度。

    您能否为支持200mV 满量程输入电压、同时在指定范围内保持性能的电路提供建议?

    期待您的见解。

    此致、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    对于24位、我们有 ADS125H01 -它只是一个单通道器件、虽然@ 40KSPS。  它具有一个增益高达128的内部 PGA、并需要外部双极电源来处理高电压输入。  添加多路复用器是否适合您?  您需要/想要对输入进行采样的速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您对 ADS125H01的建议。

    我们的客户正在寻找具有8个差分通道或16个单端通道的 ADC 解决方案。 它们目前正在使用 NI-9205、旨在通过将其自定义逻辑与 ADC 集成来减小占用空间。 他们的主要要求是250kS/s 的采样率、这与其当前设置一致。

    我认为在这种情况下、多路复用输入不是个问题。 每个通道应支持±200mV、±1V、±5V 和±10V 的可编程输入范围。处理具有多路复用器和各种前端配置的单通道 ADC 可能是可行的解决方案、但我想与社区确认这种方法。

    对于能有效满足这些要求的 ADC 建议或实施策略、我非常感激。

    感谢您的支持。

    此致、
    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    好- ADS125H01不会达到目标采样率。  在前面、对250K (每通道31.25 kS/15.625 kS/s)的所有8/16通道或对每通道250kS/s 的所有8/16通道而言、是否要求250kS/s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据 NI9205数据表、它看起来像250 kS/s 的聚合。 它也使用多路复用器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、ADS8588或 ADS8688将是我们目前最佳的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、

    模拟前端上是否有基准电路或指针持续±200mV、±1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    我需要了解多路复用器产品系列-这些器件不是我定期处理的产品。  您可以使用 PGA849或 PGA855作为 ADC 输入的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    我需要了解多路复用器产品系列-这些器件不是我定期处理的产品。  您可以使用 PGA849或 PGA855作为 ADC 输入的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、  

    如果您想进一步了解 PGA849或 PGA855、我建议利用 PGA855产品页面上的现有计算器、链接为: https://www.ti.com/tool/download/PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC;这里有一个很好的概述文档: PGA855和 PGA849产品概述(修订版 A)

    它将帮助您将输入范围转换为 ADC 的可接受输出范围、同时考虑共模和电源电压的要求。  

    看看您的原始问题、以下文档看起来会很有帮助、特别是架构6: PLC 模拟输入前端架构

    INA851是 PGA855的仪表放大器版本。 如果您想在环路增益设置中选择增益0.125、0.25、0.5、1、2、 4、8、16 -我建议使用 PGA855;对于所有其他增益、我建议使用增益设置电阻器(RG)实施 INA851。  

    如果您有关于 PGA849 (单端输出)或 PGA855 (差分输出)的更多问题、请开始新主题并参考此现有主题。  

    祝你一切顺利!
    Carolina