This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69奇怪级别的行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465996/ads42lb69-ads42lb69-strange-level-behaviour

器件型号:ADS42LB69

工具与软件:

您好!

我们使用 ADS42LB69采集250 MHz 正弦信号。 然后、我使用直接采样技术对信号进行解调以获得 IQ 分量、其中、我在对应于(8/16)* 250 MHz 的133.333 MHz 处对信号进行采样。

问题是、数字样本表现出异常噪声、但并非所有数字步进都出现(请参阅图)。

在红色圆圈中、您可以观察到数字样本与蓝色圆圈中的样本相比、分散度更大。

通过放大、您可以清楚地看到不同数字步进之间的分散。

当我使用 Octave 分析此情况时、可获得以下结果:

它看起来不是捕获中的毛刺脉冲;相反、它看起来像是一个电平跳跃。

我想知道这可能是 ADC 及其配置的问题、还是可能源于250 MHz 输入射频信号。

我们已在之前的项目中成功使用该 ADC。 本项目的主要差异之一是、我们在将信号发送到 ADC 之前、使用混频器执行从1.5GHz 到250 MHz 的降频转换

如果有任何建议、将不胜感激。

谢谢、此致、

Juan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    请将原理图和电路板测试方法发送给我们、这可能会帮助我们找到问题?

    您是否尝试过 ADC 斜坡/测试图形以查看是否存在任何不连续性?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    感谢您的答复。 我已经生成了斜坡模式、它们看起来非常完美。 关于原理图、由于176 MHz 上的射频输入信号和(8/9)* 176 MHz = 156.444 MHz 的 ADC 采样频率、我们的架构表现良好。 此设置的主要区别在于、在 ADC 对1500 MHz 射频输入信号进行采样之前、使用混频器将其下变频到250 MHz。

    我的主要问题是、该问题是否可能是由 ADC 的故障引起的、或者它是否更有可能与降频转换架构(混频器、LO 生成、放大器...)引起的噪声和耦合效应有关。

    此致、

    Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    混频器或任何新添加到信号链的东西都可能是问题的罪魁祸首。

    您是否可以关闭 LO 到混频器并完全绕过混频器?

    然后直接将信号应用到 ADC 并再次检查输出结果。

    它将告诉您混频器是否是问题所在。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 经过一些测试、此 ADC 通道似乎已损坏。 我们尝试了另一个板(相同设计)后便可以正常工作。 我们处于重新设计阶段、已对电路板进行了操作、因此 ADC 可能已在设计过程中损坏。

    谢谢。此致、

    Juan。