This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:测试 PAT 对齐字段的功能寄存器8

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467136/ads42lb69-function-of-test-pat-align-field-in-register-8

器件型号:ADS42LB69

工具与软件:

您好!  

有人可以帮助我了解 ADS42LB69寄存器8中的测试 PAT 对齐字段吗?

根据我的理解、向测试 PAT 对齐字段写入1会使通道 A 和通道 B 测试模式的相位同步、因此、如果我选择数字斜坡作为测试模式、将从两个通道输出相同的数据。

遗憾的是、输出数据序列实际上并不是同相的。 我已经确认每个通道都是独立数字斜升的。

我是否理解有问题?

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keisuke:

    该测试是如何设置的?

    您是在使用 ADC EVM 还是使用您自己的电路板设计?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。 正如您指出的、我们没有包括重要信息。

    基本信息如下:

    -我自己的电路板设计

    - CLKIN : 240 MHz

    -时钟源: FPGA

    - DDR 格式

    -测试模式通道 A/B:数字斜坡(0100)

    -时钟分频器被绕过

    - FPGA: Xilinx Zynq-7000

    当将来自 ADC 的测试图形捕获到 FPGA 中时、通道 A/B 计数模式的相位未对齐。 我查看了数据表、发现了一个用于同步每个通道测试图形的寄存器、所以我尝试了使用它、但没有出现任何变化。

    此致、

    Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keisuke:

    请向我发送正在编程到 ADC 中的完整寄存器列表。

    这也会有所帮助。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的支持。 寄存器列表如下、在 C 源代码中是地址/值对。

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    ADCCommand ADC_init_command[]={

    {0x08、0x01}、//软件复位

    {0x06、0x80}、//默认值

    {0x07、0x00}、//默认值

    {0x08、0x0C}、//默认 DIS CTRL 引脚启用、测试 PAT 对齐

    {0x0B、0x00}、//默认值

    {0x0C、0x00}、//默认值

    {0x0D、0x6c}、//默认值

    {0x0F、0x44}、//测试图形数字斜坡

    {0x08、0x0C}//默认 DIS CTRL 引脚启用

    {0x10、0x00}、//默认值

    {0x11、0x00}、//默认值

    {0x12、0x00}、//默认值

    {0x13、0x00}、//默认值

    {0x14、0x00}、//默认值

    {0x15、0x01}// DDR 模式

    {0x16、0x00}、//默认值

    {0x17、0x00}、//默认值

    {0x18、0x00}、//默认值

    {0x1F、0x7F}、// OVR th 0x7F

    {0x20、0x01}、// CTRL1和 CTRL2用作超范围的输出引脚。

    {0xff、0xff}//虚拟数据

    };

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    此致、

    Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keisuke:

    请给我几天时间、以便在实验中进行设置并验证。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keisuke:

    我能够让它工作。

    请删除下面突出显示的此行。

    以下是同相斜坡模式的快照:

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢您花时间与我一起学习。 我已经按照你描述的方式"几乎"将阵列对齐。 几乎是最重要的部分、从技术上讲、仍然有八个时钟未对齐。 (我正在尝试上传屏幕截图、但出于某些原因、它似乎无法正确上传。 抱歉。)

    我想问几个问题。

    问题1:对于该 ADC 的规范、图形对齐关闭8个时钟是否是合理的行为? 或者我还缺少什么吗?  您实验室中两个通道的对齐是否与时钟精度完全匹配?

    问题2:您能解释一下我删除 ADC 的命令为什么会起作用吗?  启用测试图形后、是否会在测试 PAT 对齐位的上升沿上进行对齐?

    我们的项目正在积极尝试使用该 ADC 供未来开发之用。 因此、我提出上述问题是为了详细了解 ADC 的特性。

    此致、

    Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keisuke:

    您是否使用给我提供的相同 SPI 寄存器序列? 减去我上面突出显示的这条线? 如果是这样、则同一器件内的两个 ADC 之间的数据对齐应该不会出现问题。

    在这种情况下、对于该特定 ADC、寄存器序列很重要。

    此致、

    Rob