请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5401-Q1 工具与软件:
您好!
应如何配置 AFE5401、以便 在 TRIG 触发后 DSYNC1和 DSYNC2之间有少数周期延迟? 这是必要的、因为 TDA3x 的 VIP 输入端口需要在这些信号之间存在特定的时间差才能正确识别。
此致
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
应如何配置 AFE5401、以便 在 TRIG 触发后 DSYNC1和 DSYNC2之间有少数周期延迟? 这是必要的、因为 TDA3x 的 VIP 输入端口需要在这些信号之间存在特定的时间差才能正确识别。
此致
Tom