This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:如何配置 AFE5401、以便在 TRIG 触发后 DSYNC1和 DSYNC2之间有几个周期的延迟?

Guru**** 2393755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465638/afe5401-q1-how-can-the-afe5401-be-configured-so-that-there-are-few-cycles-delay-between-dsync1-and-dsync2-after-the-trig-trigger

器件型号:AFE5401-Q1

工具与软件:

您好!

应如何配置 AFE5401、以便   在 TRIG 触发后 DSYNC1和 DSYNC2之间有少数周期延迟?  这是必要的、因为 TDA3x 的 VIP 输入端口需要在这些信号之间存在特定的时间差才能正确识别。

此致

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试使用 DSYNC1_START_LOW 寄存器位。 这将使 DSYNC1信号反相。  

    DSYNC1的占空比可由 DSYNC1_HIGH 寄存器控制。 因此,使用这2你可以尝试实现延迟.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    确定、谢谢您。

    此致